This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:用于检测 z 脉冲的 eQEP 模块

Guru**** 2555720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391977/f28m35h52c-eqep-module-to-detect-z-pulses

器件型号:F28M35H52C

工具与软件:

您好、使用 eQEP 模块检测 z 脉冲时存在错误检测现象。 目前、干扰水平约为50us、但实际 z 脉冲水平为10ms。 目前配置了 QEPCTL 的上升沿和下降沿检测、这两种检测都将导致误触发。 是否可以通过配置 eQEP 模块来滤除错误触发电平? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO 输入鉴定可鉴定输入信号。

    为此、信号首先与系统时钟(SYSCLKOUT)同步、然后按指定数量的周期鉴定、然后才允许输入更改。 执行输入鉴定以消除不必要的噪声。

    您是否试用过此功能?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、IO 滤波配置、此设计仅计算18us 滤波、这不符合要求。 异常触发电平持续50us、不能解决误触发的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这似乎是我们可以在此器件上提供的唯一输入滤波。  

    此致!

    Ryan Ma