This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:如何将 CPU1's .out 和 CPU2's .out 组合成一个.out?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392582/tms320f28p650dh-how-to-combine-cpu1-s-out-and-cpu2-s-out-to-one-out

器件型号:TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 F28P65、有两个 CPU、每个都有一个独立的.out、在器件上下载两个.out 很不方便、那么如何将 CPU1的.out 和 CPU2的.out 组合成一个.out?

我知道在 UNIFASH 中可以添加两个映像、但仍然 不方便。

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    据我所知、无法组合.out 文件、因为它们需要在每个 CPU 上单独运行。 UNIFLASH 是加载两个内核的最有效方式。

    此致、

    Delaney