This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:F280013x 和 F280015x 之间的差异

Guru**** 2535950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392039/tms320f2800135-the-difference-between-f280013x-and-f280015x

器件型号:TMS320F2800135

工具与软件:

您好!

我想知道 F280013x 和 F280015x 之间的区别。

哪些芯片更适合工业应用。

如果使用 F280015x 系列 DSP、 与 F280013x 系列相比、

锁步功能是否会增加软件开发的难度。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这适用于哪种类型的终端设备? 哪种器件最适合。

    如果您希望实现锁步内核、F280015x 具有锁步比较模块(LCM)。 如果您有特定于实现的问题、我可以咨询 LCM 专家。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allison

    终端设备是 HVAC 压缩机。

    对于使用的软件工程师、 F280015x 和 F280013x 有很大不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    如果采用 PFC 的典型工业 HVAC 系统、F280013对 用户来说也可以。 如果是在汽车系统中、我们通常会使用 F280015Q1。  

    从软件的角度来看、在这两种器件上进行开发将会具有可比性/相同的结果。

    此致、

    Allison