This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:TMS320F2800157

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393923/tms320f2800157-tms320f2800157

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

大家好、团队成员:
我使用的是 TMS320F2800157 48引脚封装。  

我的设置是使用分压器将0V 至50V 的直流电压电源转换为0V 至3.3V。  
这个0至3.3V 电压值使用板载 ADC 进行测量。  
问题在于、当 ADC 测量该值时会出现一个可变失调电压。
失调电压随电源电压的增加而增加。
我已将电压基准设置为3.3V 的外部基准。

我的问题是、我们如何调节 ADC 的读数并删除可变失调电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    如果您使用的是分压器、则具有高阻抗输入、这将导致您的 ACQPS 要求增加。 请参阅"TRM ADC"一章的"Additional Information"(其他信息)>"Choose an Acquisition Window Size"(选择采集窗口大小)下方。

    如果您需要在此条件下以更快的速度进行采样、可能需要在将信号馈送到 ADC 之前对其进行缓冲。

    此致、
    Ibukun