This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:F280039C 驱动 LP5891 LED 驱动器 IC

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390704/launchxl-f280039c-f280039c-drives-lp5891-led-driver-ic

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
Thread 中讨论的其他器件:LP5891

工具与软件:

我使用 TI 的 F280039CSPZ MCU 来设计和驱动 LED。

LED 驱动器 IC 使用 TI 的 LP5891

当 MCU 上电时、LED 会亮起、但 LED 会闪烁。

但我尝试在 SCLK、SIN 和 SOUT 中的每一个都插入33R 电阻器。

它仍然闪烁。 这个设计有什么问题吗?

我使用 GPIO60作为 TX、使用 GPIO61作为 RX

该电路图如下所示:

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您是否在 GPIO60和 GPIO61上使用 F28003x 器件上的 SPI 或 CAN? 除了注意到 LED 的行为不符合预期之外、您能否指出这些引脚上的任何特定错误行为? 此论坛针对 F28器件问题、因此我们可能无法帮助您理解 LP5891预期的协议。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO60和 GPIO61。SPI 使用 GPIO60。SPI-MOSI 是 GPIO61。MISO 與 F280039C 一起使用以驅動 LP5891。嘗試用 LED 的 F280039C 板推動 EVB 是正常的。但是我設計的用於驅動 LED 的電路會閃爍 LED 是解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    请以英文发布您的回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    GPIO60和 GPIO61使用 SPI。

    GPIO60是 SPI-MOSI。

    GPIO61为 MISO。 F280039C 与 LP5891搭配使用来驱动 LED。 尝试使用 F280039C 的 EVB 板驱动 LED 工作正常。

    然而,我设计的电路驱动 LED 闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F280039C 是否会驱动 LED 正确、或者这是由 LP5891完成的? 如果由 LP5891执行、您是否已查看数据表以了解哪些引脚可能导致 LED 无法正确驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    我找到了问题并解决了它、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、我现在结束本主题。