This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:RAMOPEN 特性

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393321/tms320f2800137-ramopen-feature

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

1.如果我通过执行 PMF 将所有 LS RAM 配置为 Z1和不安全的 Z1。 然后我配置 RAMOPENFRC、是否会初始化 LS0_1?RAMOPENSTAT 是否最终会变为0x1?

2. 如果我将所有 LS RAM 配置为 Z1和 Z1是安全的。 未通过设置 RAMOPENFRC 启用 RANOPEN 功能时、如果 I CONFIG RAMOPENCLR、是否会初始化 LS0_1 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘刘先生:

    1.在这种情况下、我认为 RAM 会擦除为0。

    2.如果设置了 RAMOPENCLR、也会将 RAM 擦除为0。

    有可能"擦除" RAM 实际上把它全部设置为1、你能对其进行测试以进行检查吗?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.我的意思是当 RAMOPENSTAT 为0时,如果我设置 RAMOPENCLR , RAM 会被擦到0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘刘先生:

    根据寄存器说明、RAMOPENSTAT 位是0还是1都无关紧要。 我希望无论发生什么情况、RAM 都将被擦除:

    谢谢!

    Luke