This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F2837xD 支持 Beckhoff EtherCAT

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE, C2000WARE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393567/tms320f28379d-beckhoff-ethercat-support-with-f2837xd

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVEcontrolSUITEC2000WARE、

工具与软件:

在从站协议栈代码工具与 TI 支持包之间的版本依赖性方面、我遇到了很多麻烦。

我使用的是 F2837xD 芯片。 经过大量研究和实验、我发现我需要使用:Slave Stack Code Tool v5.11、TI Control Suite 和 DesignDrive。

这种配置的问题在于 TI controlSUITE 现已弃用(DesignDrive 也是吗?) 从站堆栈代码工具现在更新为 v5.13。 我被告知 v5.11很老,有一些问题已经解决。

如果我要使用 F2838x 微控制器、我将在 C2000Ware 中提供支持、并且至少在 SSC 工具 v5.12中提供更新、更稳定的输出。  

我缺少什么吗?  TMS320F28379D 仍在生产中。 SSC 工具>=5.12和 C2000Ware HAL 的项目在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想提醒您、我们无法为 F2837X 器件的 EtherCAT 提供良好的设计支持。 自发布 F2838X 以来、我们的意图是出于多种原因、使用 EtherCAT 的新客户会使用较新的器件进行开发。  

    我们正在尝试了解为什么有些客户希望将 EtherCAT 与 F2837X 器件结合使用、而不是 F2838X 或 F28P65X。 能否详细说明一下为何要将 F2837X 用于 etherCAT、而不是其中一种较新的器件? 如果您更愿意离线共享此信息、请向我发送私人消息(我刚才向您发送了朋友请求)。 我们非常感谢获得此信息、因为它会影响我们关于如何支持 F2837X EtherCAT 板的决定。

    此致、

    Ben Collier