This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:硬件更改为 F2800157

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390813/tms320f280025c-hardware-changed-to-f2800157

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:DRV8323

工具与软件:

你(们)好

当前设计的设计使用带 MCSDK 的 DRV8343SPHPRQ1进行设计、但当前我想将其更改为 F2800157。 我想先确认一下。
1、硬件方面的疑问和差异需要注意
2.如果将 MCSDK 更改为 F2800157的示例程序、是否会出现任何问题?
3.是否需要更换 DRV8343SPHPRQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 MCSDK 中的哪个工程?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EHPS

    它只需要转动无传感器 BLDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    https://www.ti.com/lit/ug/spruj26a/spruj26a.pdf?ts = 1720043297725

    它无法检查 LaunchPAD-F2800157的 MCSDK 详细信息。
    在"Universal Motor Control Lab"中、它具有 F2800157项目、但没有 Launchpad.ccxml (如 F280025C)。
    我需要确保使用 LaunchPad F2800157 + DRV8323 EVM 可以正常工作。

    因为该项目开始对 F280025C LaunchPad F280025C + DRV8323 EVM 进行研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您在使用 F2800157并且需要一个适用于 LaunchPad 的目标配置?  

    您能否编辑任何目标配置文件以使用 XDS110和 F2800157? 然后、您需要导航到目标配置文件的"Advanced"选项卡、并确保将其设置为使用2引脚 cJTAG。

    此致、

    Ben Collier