This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36H33B2:M 内核崩溃

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392966/f28m36h33b2-m-core-crashed

器件型号:F28M36H33B2

工具与软件:

我们使用 F28M36进行设计、但在调试过程中、有几个芯片发生了 M 内核崩溃、C 内核运行一段时间后正常的情况。 我们没有使用看门狗。 您能否帮助我们分析原因并确定问题的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能提供更多详细信息吗、 "M 内核崩溃"是什么意思? 你是否在 CCS 中打开了调试器并且断开了连接? 您是否单步执行了该代码、某些代码行导致了此问题?

    此致、

    Delaney