This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:模拟比较器(CMPSS)

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392754/tms320f28377d-analogue-comparator-cmpss

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

我需要有关可与模拟比较器(CMPSS)配合使用的最大输出数(GPIO 和 ePWM)的信息。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的问题、请您澄清一下吗?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    如果我看到这些图片、我想应该可以使用16个 GPIO (8个输出 X-Bar + 8个 EPWM XBar)。 对吧? 所以、可以使用的 GPIO 最大数量是16个?  

    非常感谢

    Daniele Scibilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我看到这些图片、我想可以使用16个 GPIO (8个输出 X-Bar + 8个 EPWM Xbar)。 对吧? 因此、可以使用的 GPIO 最大数量是16?[/QUOT]

    是的、这是正确的。

    此致、

    Ben Collier