This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSpin -扭矩在低速时非常低

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392342/tms320f28069f-instaspin---torque-is-really-low-at-low-speeds

器件型号:TMS320F28069F

工具与软件:

您好!

我正在使用 InstaSpin FOC 开发一个项目、很大程度上基于 DRV8301-HC-EVM Rev D 评估套件。

它适用于电动牙科手机、因此我需要从100 rpm 到40,000 rpm 的转速。

速度目前不是问题、但低端扭矩几乎不存在。

在100rpm 到500rpm 时、我所要做的就是触摸电机轴、它将停止运转。

在高端,我根本不能用手来阻止它。 我必须使用尖嘴钳。

我认为电机在低速时应该具有更大的扭矩。

以及如何进行?

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常情况。 您所做的测试不正确。 您应使用染色体或洗涤器添加负载以进行测试、而不是仅靠您的手。 输出扭矩取决于速度调节器输出的扭矩电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    是否有某种方法可以在低速时增大电流? 它非常低。

    谢谢!

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试增加最大电流来实现高扭矩输出、并调整速度控制器来改善响应。