This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:LDO 1.2V

Guru**** 2770415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392058/tms320f2800137-ldo-1-2v

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

尊敬的专家;

在数据表中、TMS320F280013x MCU 1.2V 内核通过 LDO (VREG)在内部上电。

我的问题是:

当 VDDIO 下降到2.5V 等任何电压时、LDO 输出(VDD)始终为1.2V?它可以用作校准电压?μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    您能告诉我、您需要校准哪个电压来使用1.2V 内核吗? 请提供更多相关信息。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi:

    在 adc 模块中,我选择 outvoltage 作为参考 ,当 outvoltage 下降到任何值时,sucn 为3V,adc 结果不正确     ,所以我想校准 LDO 输出的输出电压( VDD ),它是否可以用作校准电压?

    当 VDDIO 下降到2.5V 等任何电压时、LDO 输出(VDD)始终为1.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    只要 VDDIO/VDDIO/VDDIO VDD 符合"6.3建议运行条件"一节中给出的要求、就可以将其用于校准。