This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:COMPDACCTL SWLOADSEL

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394474/tms320f28p650dk-compdacctl-swloadsel

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

大家好、团队成员:

在处理器 F28P65x 和 F28P55x 中、没有寄存器 COMPDACCTL。 相反、它具有 COMPDACLCTL 和 COMPDACHCTL 。 然而、SWLOADSEL 仅存在于  COMPDACHCTL 寄存器中。

何时将加载 DACLVALS 中的值 DACLVALA? 它是否指的是 COMPDACHCTL.bit.SWLOADSEL 中选择的触发源 ?

此致、

Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

     COMPDACHCTL 寄存器中的 SWLOADSEL 决定何时 加载 DACLVALS 中的值 。

    此致、

    哈迪