This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:DAC 输出电流限制

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1386415/tms320f28384d-dac-output-current-limitations

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

在 TMS320F28384D DSP 处理器上、三个 DAC 输出的短路负载电流是多少、它们是否在短路负载下免受损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    从数据表中可以看到、最小负载为5千欧、我们不在数据表中提供短路电流值。  应注意的是、在短路情况下、器件会耗散更多功率、这会导致器件变热。

    我会向我们的设计团队提问并向您通报最新情况。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我们没有记录短路电流值、但短路电流的最大值为100mA。

    此致、

    哈迪