This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:F2800135闪存是否可用于 EEPROM 仿真?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394217/tms320f2800135-can-f2800135-flash-used-for-eeprom-emulation

器件型号:TMS320F2800135
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、团队成员:

我找到了一个使用 F28P65闪存仿真 EEPROM 的演示、那么该演示可以在其他器件上使用吗? 例如 F2800135?

F28P65演示位于:

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x\flash

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    是的、该示例可以移植到 F280013x。 请参阅 本文档的第8节 、了解如何做到这一点。 从 F28P65x -> F280013x 调整工程时、请确保使用正确的闪存 API 和其他特定于器件的文件。  

    此致、

    Skyler