This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法启动调试

Guru**** 2695335 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1387167/cc3220sf-launchxl-unable-to-launch-debug

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SF

工具与软件:

专家们、您好!

我手头有 CC3220SF Launchpad。 检查 JTAG 完整性时、测试通过、表明没有问题。 但当我尝试调试工程时、出现了以下错误。 如何解决此问题? 我尝试做一些在线研究,但找不到任何有用的东西。

此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    您是否已确保 Laucnhpad 上的所有接头均已正确配置并且处于正确的引导模式? 请参阅本用户指南: www.ti.com/.../swru463c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我已按照文档中的说明保持了默认跳线配置。 仍然收到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    首先、我对我迟到的答复深表歉意。

    第二、能否提供您的设置的照片以及您尝试在软件中执行的命令的屏幕截图? 我愿消除这一问题的几个潜在原因。

    此致、
    Omri