This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:高精度、低延迟中断。 要使用的中断。

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1389517/tms320f28075-hi-precision-low-latency-interrupt-which-interrupt-to-use

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、我在这个问题上需要一些认真的帮助。

我已经开始了一个 VGA 项目、在 VGA 显示器640x480的分辨率上生成256种颜色。 到目前为止、一切都运行良好、但图片是静态的、并且在一个线程中运行。

我需要我的 VGA 汇编代码显示例程在中断中运行、因此、当中断显示视频数据时、我可以运行其他 asm 例程、例如绘制像素、绘制圆等

我对中断了解不多、因此、如果能提供任何帮助、我将不胜感激。

C 代码是可以的、但我是汇编程序员、而不是 C 程序员、所以我可以使用 ASM 代码。

谢谢、希望很快收到您的回复。

Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    感谢您的咨询。

    您可以参考技术参考手册的"系统控制和中断"一章- 3.4外设中断、了解有关中断控制器的更多信息

    然后您还可以查看 c2000ware 示例、但我们没有汇编代码、而是 driverlib 或 bitfield 编程。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prarthan Bhatt。 看起来我必须做更多的阅读工作。 哈哈。

    Peter