工具与软件:
我目前正在使用 CPU1内核和 Cortex M4内核来开发 TMS320F28388D。 我正在尝试使用 XDS110探针进行一些调试、但在调试过程中出现了一些错误。
我已经在 Debugging JTAG 页面中尝试过这些方法、但似乎没有对我有用的方法。 我被抛出的常见错误是"无法访问 DAP","无法访问路由器子路径"。 只有在将项目加载到两个内核后、点击"继续"按钮、才会出现这种情况。 (这是以前为我工作,因此我感到困惑)。 我还尝试了 cJTAG 方法来达到标准4引脚、还将 TCLK 降低至1MHz、因为有一篇论坛文章讨论了 XDS110的 TCLK 速度。
我可以自行运行 Cortex_M4_0内核、但当我随 CPU1运行它时、系统会显示如下所示的错误。
在提供的照片中、有一些向我抛出的错误图片、还有一些图片显示我能够连接到 CS_DAP_0和 IcePick_C_0。 我真的不敢相信,希望有人能为我解决这个问题。 谢谢!