This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:通过以太网端口编程

Guru**** 2385740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393909/tmdscncd28388d-programming-through-ethernet-port

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

工具与软件:

目前、我们正在通过 USB 对 TMDSCNCD28388D (TMS320F28388D)进行编程、但在我们的最终应用中、应该通过以太网对其进行编程。 请提供指南或建议、   以太网对 TMDSCNCD28388D (TMS320F28388D)进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了通用以太网示例。 一旦您能够通过以太网写入 RAM、就可以按照我们的说明通过 SCI 进行编程、但将 SCI 替换为以太网。 您需要将 F2838X 闪存 API 加载到器件上以擦除和写入闪存。

    此致、

    Ben Collier