This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TI280039 MCU 复位

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393179/tms320f280039-ti280039-mcu-reset

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

您好、

我想复位 TI280039、使应用程序重新初始化、然后运行、ram 为空、是否有可以实现的特定函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找重置设备的功能?  如果是、则可以使用"sysctl_resetDevice"函数。  对于 RAM 初始化、需要在应用代码中进行此操作。

    Vivek Singh