This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:首次使用时在 Windows 中识别硬件时出现问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383435/tms320f28388d-problem-recognizing-hardware-in-windows-by-first-time-use

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我们购买了3块 TMS320F28388D。 它们全部是相同的(相同的硬件版本)。 首次连接到台式计算机时、每个主板表现出不同的行为、即:  

板载仿真器探针在 Windows 设备管理器中作为器件出现、但每个板会生成不同的虚拟 COM 端口。

一个电路板生成了两个 COM 端口(DEBUG/AUX);其他只有辅助端口(无调试端口)、甚至器件列表中带有调试探针的卡在使用 MATLAB 时不允许建立外部模式(XCP Protocoll over COM)。

仅供参考,这个项目正在与我的公司一起发生在 TU 斯图加特,这是非常密集地利用您的产品。 我们都非常关注这些故障、我们希望请求派遣一个现场工程人员、帮助我们进行故障排除或通过此论坛获得直接支持、因为其他通信渠道已经花费了大量时间和精力、但没有任何有用的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evangelos、

    用于提供延迟的拓扑。

    可以从以下路径对全部3个电路板上的 XDS110重新编程:C:\ti\ccs1271\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    2. 检查所有开关位置是否相同,同时比较板(次要)。

    3.另外,更新到最新的 CCS 版本(12.7)

    请告诉我这是否能解决问题。  

    此致、

    Uttam