This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:将闪存 API 从 controlSUITE 迁移到 C2000 SDK

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393992/f28m36p63c2-migrating-flash-api-from-controlsuite-to-c2000-sdk

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具与软件:

我目前正在处理一个使用 controlSUITE 实现 flash_API 的旧代码库、并希望将其迁移到新的 C2000 SDK 库中。

FLASH_API 有一个名为"F021_API_CortexM3_LE.lib"的预编译.lib、但 C2000 SDK 中只有适用于 F28002x 处理器的文件。

我查看了文件、发现有 Concerto M3和 C28处理器的特定文件、但 C2000 SDK 版本中缺少这些文件。

我还在文件本身中发现了不同的变量和分配的地址。

是否可以在不丢失某些功能或重写整个 API 部分的情况下迁移到新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    C2000 SDK 没有用于 F28MF3x 器件的库。 ContolSuite 中的可用版本将是最新版本。

    谢谢。此致、

    Rajeshwary