This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:基准测试信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394246/tms320f28379d-benchmark-information

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我希望您确认遵循我的理解是否正确。

*我可以在..\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\dsp\FPU\c28\docs 下看到 FPU 的基准测试信息(文件名:fpu_sw_LIB_UG.pdf)
我对上述信息可以应用于 F28379D 的理解是否正确?

如果理解正确、是否可以运行 F28379D LaunchPad 下的"..\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\dsp\FPU\c28\examples\filter\iir_F32"?
这个项目好像是用于 F28001x、因此我想知道如何修改它、以便在 F28379D LaunchPad 下运行。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关以下内容、
    >如果以上理解是正确的、是否可以运行 F28379D LaunchPad 下的"..\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\dsp\FPU\c28\examples\filter\iir_F32"?

    我可以在 F28379D LaunchPad 下运行该项目。
    不过、结果与下面的略有不同。



    显示 CCS 的"Predefined symbols"是"RAM"、因此可以应用于我的情况。
    然而、我在 CCS 函数上检查的结果("时钟周期")大约为140个周期(以下情况显示146个周期)。



    正如我在上一主题中所问的那样、上述图是否不能应用于 F28379D?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁一

    是的、由于代码在 FPU 上运行、因此在这种情况下器件无关紧要。

    是的、我在运行示例(在 F280015x 上)时也观察到周期数的差异。 我得到的 CCS 时钟周期数为154。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    下面我来确认一下。

    问题1:能否解释为什么会观察到这一较大的差异(应用手册显示了107个周期。 另一方面、与应用手册相比、我们的结果大约为1.5倍。)
    Q2、类似规格器件"Shark"显示了以下 IIR 规格。
    https://www.analogue.com/jp/lp/001/sharc-benchmarks.html

    例如、 具有与 F28379D 相同 CPU 频率的 ADSP-21262显示、每个双二阶滤波器只需2个周期即可运行 IIR。
    通常、双二阶 IIR 需要5乘法和5累加。
    因此、我不确定为什么 F28379D 需要这么多的 CPU 周期来运行此 IIR 函数(iir_F32_calc)。
    是否可以解释上述原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi 分析一下代码、看看测量周期是否与预期周期一致。