This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F280049

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394701/tms320f280049-tms320f280049

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:PMP23069PMP23338PMP40988

工具与软件:

您好!

我想在 F280049上实现 PLL (锁相环)、以将并网逆变器与电网电压同步。 我想知道是否有示例或任何文档来展示我如何执行该操作。

谢谢
Saeid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saeid

    是的、您可以利用 pmp2338/pmp23069/pmp40988参考设计使用单相 PLL。 这些参考设计使用 PLL 来检测输入交流电压的角度。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔