This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:测量 ADC 时提供可变偏移

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394937/tms320f2800157-variable-offset-while-measuring-the-adc

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

大家好、团队成员:
我使用的是 TMS320F2800157 48引脚封装。  

我的设置是使用 ADC 测量0至80安培的电流。
我的 ADC 具有可变的偏移。 0到80安培的值的偏移范围分别为0到6安培。
ACQPS 设置为35。
请推荐一个解决方案。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    您能否分享 ADC 输入和基准电路的原理图?

    ACQPS 要求将取决于输入中的源阻抗类型。 TRM 和相关的应用手册中记录了这一点。

    此致、
    Ibukun