This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:来自引导 ROM 的 F280049闪存 API

Guru**** 2927550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394627/tms320f280049-f280049-flash-api-from-boot-rom

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

亲爱的工作人员,你好!

我想使用嵌入在 f280049 MCU 的引导 ROM 中的闪存 API (我有器件版本 B、因此内部应该有闪存 API)、我已经使用构建了 EABI 应用程序

F021_API_F28004x_FPU32_ROM_EABI.lib 以及的库搜索路径

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\libraries\boot_rom\f28004x\RevB\rom_symbol_libs\Flash_api、但链接器抱怨:

                                   首次引用了未定义的
 符号                                              
 ---                                    -------
 _Fapi_calculateEcc                                           
 _Fapi_calculateFletcherChecksum                              
 _Fapi_calculatePsa                                           
 _Fapi_checkFsmForReady                                       
 _Fapi_doBlankCheck                                           
 _Fapi_doPsaVerify                                            
 _Fapi_doVerify                                               
 _Fapi_doVerifyBy16位                                       
 _Fapi_flushPipeline       

......

在我的应用程序中,我只想使用:

  volatile Fapi_LibraryInfoType FlashApiInfo;

  FlashApiInfo = Fapi_getLibraryInfo();

缺少什么?? 我是否应该向链接器命令文件中添加某些内容??

此致

Emanuele Peruzzi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuele:

    您能否在"Includes"下添加此路径?

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\libraries\flash_api\f28004x\include\FlashAPI

    还应在应用文件中包含以下文件

    #include "F021_F28004x_C28x.h"

    否则、您可以参考 C2000ware 中路径为"C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\flash"的闪存 API 示例工程

    谢谢、此致、

    Rajeshwary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您为我指明了正确的方向、我在项目中错误地添加了 Flash28004x_API funcs.cmd、这也是一个错误。

    此致

    Emanuele Peruzzi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您的问题得到解决。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary