This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:如何使用 I2C 读取电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1393933/launchxl-f28379d-how-to-read-the-voltage-using-i2c

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在使用 F28379D Launchpad、并想使用 I2C 读取电压。 出于测试目的、我将同一个微控制器同时用作主器件和从器件。 通过分配从器件的 I2C 地址、我们可以促进通信。 这是可行的吗? 如果是、您可以提供示例示例还是提供有关如何对此进行编码的指导?

谢谢、此致

Tasmiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasmiya:

    我们的 I2C 专家今天不在办公室、请期待明天回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 F28379D Launchpad、想使用 ADC 读取电压、想使用 I2C 进行通信。 出于测试目的、我将同一个微控制器同时用作主器件和从器件。 通过分配从器件的 I2C 地址、我们可以促进通信。 这是可行的吗? 如果是、您可以提供示例示例还是提供有关如何对此进行编码的指导?

    谢谢、此致

    Tasmiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasmiya:

    请 参阅 C2000Ware 中的 I2C 示例、特别是前三个示例。  目前我们没有使用 I2C 和 ADC 的示例。

    此致、

    Aishwarya.