This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:设置为自动保存文件

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390590/tms320f28388d-setting-to-autosave-files

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

当我开始一个构建时、是否有一个自动保存我的文件的设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    应自动启用此功能。 如果您尝试"调试"未保存的文件、您将看到保存文件的选项。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    现在、我无法重现问题。  在开始构建之前保存我没有保存的所有文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    它又发生了。  这似乎是间歇性的。  我打开了两个文件。  当我单击"生成"按钮时、它关闭了我编辑的最后一个、而不是第一个。  BTW、我使用的是 CCS 12.5.0.00007。  与之前不同的是、如果第一个文件真正没有保存、编译器会生成错误。  我就是这样发现的。  但没有错误证明文件确实保存。

    所以在这种情况下、我认为 CCS 根本没有更新"unsaved"文件的选项卡。  手动保存修复了该选项卡、但导致了另一个生成。  所以手动保存也是一个真正的保存。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您要编辑的所有文件是否都在工作区文件夹中? 如果需要进行编辑、例如工程中包含的一个 C2000Ware 库文件作为链接文件夹(不是工作区的子目录)、该文件不会自动保存。

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    对于工作区文件夹、我假设您是指工作区文件夹下的文件夹?  两个文件都不属于该类别。  一个文件位于主工程的文件夹中。  另一个工具位于 C2000编译器的"Include Options"中列出的文件夹之一。  这有什么用吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、

    您能否共享文件系统的屏幕截图?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我们的文件系统太大且复杂、无法显示在单个屏幕上、因此会暴露我们的 IP。  我可以告诉您、没有一个文件位于我们的工作区、这些工作区位于不同的无关位置。  您特别想要什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed、  

    此选项设置的工作区设置是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    该复选框已在我的项目中被选中。  除了列出的项目之外、该屏幕中的所有内容都与上面的屏幕截图中所示的内容相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试按照 CCS UG 部分9.4.2和9.4.3中提到的说明清洁环境:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!  当然。  我应该已经考虑过这一点。  我已经删除了工作区文件夹中的所有内容、以及由构建和调试会话生成的所有文件夹。  然后我尝试了一个有三个文件未保存的案例,它保存了所有这些文件。  我会睁大眼睛、看看这是否会继续...

    感谢 Ki、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 请随时关注我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经是一天了、到目前为止没有任何问题。  当然、我的手动保存文件的习惯使我无法为 CCS 提供关闭多个文件的许多机会。  但我怀疑清理工作区确实是我们需要的。