This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:I'有关 PPB 过零检测功能的问题。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1390705/tms320f28377d-i-ve-a-question-about-the-ppb-zero-crossing-detection-feature

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

您好!

我知道、当 ADCPPBxRESULT 寄存器中存储的值的符号改变时、F2837xD ADC 模块中 PPB 块的过零事件就会发生。 但是、我想从 TRM 文档中的相关解释中询问以下句子的确切含义:

"请注意、ADCEVTSTAT 寄存器中的 PPBxZERO 位由 EOC 选通、而不是由 ADCPPBxRESULT 寄存器中的符号更改选通。"

谢谢。此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请允许我有天时间就此问题与您联系。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预期何时会收到对上述问题的答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也就是说、如果 ADCEVTSTAT 发生变化、则会随 ADC 的 EOC 信号而变化。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有完全理解你的回应的含义。 随附的图仅显示了 ADC 模块的通用转换过程和中断请求的时序、而不提供任何与 ADC 后处理块相关的信息。 您能更详细地解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图像中、有 EOC Pulse。 这是 PPB 的 TRM 通道中引用的 EOC 脉冲。 PPBxZERO 位将在 EOC 脉冲的上升沿发生变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、PPBxZERO 位因 ADCPPBxRESULT 寄存器的符号变化而变化是正确的、但是您说确切的变化点不是在 ADCPPBxRESULT 寄存器的符号字段变化时发生的、而是在 EOC 脉冲的上升沿发生变化(这由 EOC 信号进行选通)?

    我想我可以在你的帮助下更好地理解 PPBxZERO 位更改的机制。 谢谢你。