This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于配置 GITLAB 管线的自动构建选项。

Guru**** 2805925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392976/tms320f280039c-auto-build-options-for-configuring-pipeline-of-gitlab

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

各位专家、您好!

我写信询问在 GitLab 为我们的项目设置自动构建。

项目是使用 CCS 编译器构建的、我们希望通过在每次提交时使构建过程自动化来简化开发流程。

您能否就如何配置我们的 GitLab 存储库来实现这一目标提供指导? 或现有的任何解决方案? 简而言之、您还可以说明 CCS 内部构建项目的方式以及如何将其用于 GITLAB 流水线?

非常感谢您分享任何见解或最佳实践。

此致、
Mohit Manvar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    遗憾的是、此论坛仅讨论与器件相关的问题或有关 CCS 的问题。 Ki-Soo Lee 是否回答了您问题的 CCS 部分?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的回复!!

    您能建议将此问题发布在何处吗? 或者帮助我将查询转移给相应的人。 我在这里发布了问题、因为我们使用39C 控制器。

    [报价 userid="529193" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392976/tms320f280039c-auto-build-options-for-configuring-pipeline-of-gitlab/5329821 #5329821"] Ki-Soo Lee 是否回答了您问题的 CCS 部分?

    我没有和李基洙讨论过。

    此致、

    Mohit Manvar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    很遗憾、我不确定 E2E 上是否有任何 Gitlab 专家可以为您提供帮助。 如果您在使用 CCS 提供的工具或 F280039C 配置时有具体问题、我可以为您提供帮助、但您可能需要自行设置 Gitlab 侧。 对于给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luke、

    感谢您的澄清。
    您能否就 CCS 内部编译项目提出建议、以便我能让我的同事根据这个设置 GITLAB 流水线。
    如果有任何用于理解过程的文档、也请分享该文档。

    我们想知道构建步骤和需要注意的其他功能、如标志、include 等

    正在等待您的回复

    Mohit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能建议如何在内部编译 CCS 项目吗

    请参阅 CCS 用户指南此部分中的图像:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#build-rebuild-project

    谢谢

    Ki