This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:DRV8353中采用48伏霍尔电机时的扭矩控制模式实现

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394569/tms320f2800157-torque-control-mode-implementation-in-drv8353-with-a-48-volt-hall-motor

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353

工具与软件:

大家好!

我使用的是将 DRV8353与 F2800157 Launchpad 连接的48伏霍尔电机

MANUFACTURE_Nm 变量在 FAST 模式(无传感器 FOC)下更新、但该变量在霍尔模式(有传感器 FOC)下不会更新

您能否告知我应该对通用电机代码进行哪些更改以便在有传感器 FOC 中启用扭矩变量更新。

此致、

Pavani G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请您帮助我解决这个问题和它的解决方法。

    此致、

    Pavani G.