This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:TIDM-02009 3.6Kw Boost

Guru**** 2542880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395639/tidm-02009-tidm-02009-3-6kw-boost

器件型号:TIDM-02009

工具与软件:

1.当 PWM 占空比为50%时、输出为0V 的说法是否正确?
2.如果问题1的答案是肯定的、电压是否在50%和100%的占空比之间变化?
3.根据"tiduai7"文件、结果如下:
-在50% PWM 时,从12V 到400V 的升压(文件指出50%时为0V )。
-从0%占空比控制时发生 FET 损坏。

我不确定这些结果是否是由于我对电路和代码的误解造成的。 您能否简要说明升压操作是如何工作的?