请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157-Q1 工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天!
我的客户有以下问题:
1.我的客户想知道 PWM 输出从低电平切换到高电平需要多长时间。 他注意到数据表中提到的 GPIO 最大值约为6ns。

然后、他使用 ePWM 模块进行了测试、需要60ns 从低到高的开关时间。

他想知道不同的上升时间的原因。 ePWM 上升时间的时间范围是多少? 什么会影响 提升时间?
2.他想知道执行一条 ePWM 指令需要多少个周期。 例如 EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0或 EPwm1Regs.TBPRD = 2000。
您可以帮助检查这两个问题吗?
谢谢!
此致
Kita.