This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:3.6KW 升压转换器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395869/tidm-02009-3-6kw-boost-converter

器件型号:TIDM-02009

工具与软件:

输入电压:12V

PWM 占空比:50%

在这些条件下、低压侧变压器输入脉冲的电压为+/- 100V、导致 FET 故障。 FET 似乎损坏、因为 FET 的 VDS 为80V、但会发生超过100V 的脉冲。 使用 PSIM 进行仿真时、输出为+-12V、但电路板上的输出为+-100V。 如果能帮助理解为什么会发生这种情况、我将不胜感激。