This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVSERVOMTR:LVSERVOMTR、TMS320F280025C 和 BOOSTXL-DRV8323RH 之间的导线连接

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, TMS320F280025C, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394500/lvservomtr-wire-connections-between-lvservomtr-tms320f280025c-and-boostxl-drv8323rh

器件型号:LVSERVOMTR
主题中讨论的其他器件: TMS320F280025CBOOSTXL-DRV8323RH

工具与软件:

我可以找到 TMS320F280025C 和 BOOSTXL-DRV8232RH 之间的导线连接详细信息、但我不知道如何将它们连接到 LVSERVOMTR 电机、有人知道吗? 或者有一些其他的文档我还没有注意到。 请帮助!!!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hengchen:

    您是否基于某些参考设计? 您能否说明 F280025C 器件上的哪些模块连接到 LVSERVOMTR 电机?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    我的测试来自名为"MotorControl SDK 通用工程和 Lab.pdf"的文档、根据"3.2.9 BOOSTXL-DRV8323RH Setup"部分、我只想首先在电路板上运行这个库使用项目、以了解其如何工作、但我搞砸了这里。 将 DRV8323RH 连接到 F280025C 后、我不知道如何将它们连接到电机

    谢谢!

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hengchen:

    我会将该线程重新分配给我们的一位通用电机控制实验室专家、请期待明天回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    谢谢!

    非常感谢、

    Hengchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hengchen:

    这是电机的数据表。   在 LVSERVOMTR 套件中、应该有一条从 Molex mini-fit (如第3页所示)到编码器接头和相位线的适配器线。 然后、您可以将电机的三相线连接到 DRV 端子。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/2337.N23_5F00_Industrial_5F00_Grade_5F00_Motors_5F00_v6.3.pdf

    谢谢!

    嘉兴市