This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如果 GPIO 输入等于1.5V、逻辑值是什么"#39"

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1394671/tms320f280039-what-s-the-logic-value-if-the-gpio-input-equal-to-1-5v

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

你(们)好

我在0039数据表中看到、GPIO 电压的逻辑1最小值为2V、GPIO 电压的逻辑0最大值为0.8V、迟滞为125mV。 但是、如果 GPIO 输入电压首先为3V、然后降至1.5V、那么 GPIO 可以识别的逻辑电平是多少? 我之所以问这个问题、是因为在本例中、客户的反馈、GPIO 逻辑电平是随机的0或1。  

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    GPIO 输入电压绝不应介于0.8和2V 之间。 客户需要防止这种情况发生、以避免不必要的电流消耗。 客户是否将此引脚悬空? 如果是、他们应该启用内部上拉、从而持续获得1。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    感谢您的关注、该引脚不悬空、它是一个可为 PWM 子系统生成 TZ 信号的输入引脚。

    它们在引脚上得到1.5V 电压的原因是它们在引脚配置中设置内部10K 欧姆上拉、当发生故障时、有一个10K 欧姆连接到 GND、现在它们会取消10K 内部上拉、使用更大的外部上拉来获得 GPIO 所需的电压。

    但他们想了解当电压在0.8和2V 之间时 GPIO 逻辑电平变化的更多信息

    谢谢  
    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    我相信在您输入到两个定义范围中的一个(<0.8或>2.0)之前、数字逻辑电平将与之前的逻辑电平无关、但我将与我们的其他 GPIO 专家之一对此进行确认。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    当 GPIO 输入高于 VIL 和低于 VIH 时、它将具有不确定的值。  无法准确地知道它何时将在两个状态之间转换、这是 VIH 和 VIL 参数的含义。

    此致、

    Jason