工具与软件:
你(们)好
我在0039数据表中看到、GPIO 电压的逻辑1最小值为2V、GPIO 电压的逻辑0最大值为0.8V、迟滞为125mV。 但是、如果 GPIO 输入电压首先为3V、然后降至1.5V、那么 GPIO 可以识别的逻辑电平是多少? 我之所以问这个问题、是因为在本例中、客户的反馈、GPIO 逻辑电平是随机的0或1。
谢谢
Joe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我在0039数据表中看到、GPIO 电压的逻辑1最小值为2V、GPIO 电压的逻辑0最大值为0.8V、迟滞为125mV。 但是、如果 GPIO 输入电压首先为3V、然后降至1.5V、那么 GPIO 可以识别的逻辑电平是多少? 我之所以问这个问题、是因为在本例中、客户的反馈、GPIO 逻辑电平是随机的0或1。
谢谢
Joe
您好 Luke
感谢您的关注、该引脚不悬空、它是一个可为 PWM 子系统生成 TZ 信号的输入引脚。
它们在引脚上得到1.5V 电压的原因是它们在引脚配置中设置内部10K 欧姆上拉、当发生故障时、有一个10K 欧姆连接到 GND、现在它们会取消10K 内部上拉、使用更大的外部上拉来获得 GPIO 所需的电压。
但他们想了解当电压在0.8和2V 之间时 GPIO 逻辑电平变化的更多信息
谢谢
Joe