This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:spruii0f 中的表28-5是错误的?

Guru**** 2929060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395775/tms320f28384d-table-28-5-in-spruii0f-is-wrong

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

您好!

我相信 spruii0f 是2838x 系列的最新技术参考手册。 在表28-5中、没有使用任何 ePWM 的 SOCB 选项。 相反、根据表、每个 ePWM 编号都有两个选项、并且都使用 SOCA。 例如、根据表、寄存器值0或1都提供相同的同步源-> EPWM1_SOCA。 是这样吗? 或者寄存器值1是否实际上将同步源设置为 EPWM1_SOCB? 以及类似的寄存器值5、9、13等是否应为该 ePWM 的 SOCB?

谢谢!

Fearghal Kineavy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fearghal:

    这是我们 TRM 中的一个错误。 SOCA 的重复实例实际应为 SOCB、以匹配 TRM 的先前版本。 这将在我们的下一个 F2838x TRM 版本中进行更正。

    谢谢!

    Luke