This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:通过 CAN 下载固件 OTA

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TIDM-02011, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1383322/tms320f28377s-fw-ota-over-can

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TIDM-02011C2000WARE

工具与软件:

尊敬的团队

我想在 MCU TMS320F28377S 上通过 CAN 执行 OTA。  

1.我可以在 CAN 上执行 OTA 吗?

2.我们可能在全新的 MCU 上,从来没有刷新过?

3.如果有可用的文件,请指导程序

4.我在同一 CAN 总线上有两个 MCU、如何使用单独的十六进制文件对两个 MCU 执行 OTA

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于美国假期、大部分团队都是 OOO。  请在下周回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rana、

    F28377S 具有2个闪存组、因此可以采用 OTA。 严格地说、该器件上的 AUTOSAR FOTA 将需要3个闪存组。

    2.必须在生产过程中正确设置、并准备好 OTA。

    3.首先可以参考 spracn0 (第3.9节)、然后有关详细信息、可以参考 TIDM-02011 (可在 C2000 Digital Power SDK 中获得)。

    4.假设您能够让主机将相应的十六进制文件发送至相应的目标 MCU。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第二点、我想大规模生产产品。 如何对其进行设置以支持 OTA 更新? 芯片供应商能否通过 CAN 提供已准备好的 TMS320F28377s OTA? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rana、

    请参阅 tiduey4的第4节。 这是 TIDM-02011的设计指南、第4节是 FOTA 部分。

    我们目前尚未为 F2837x 提供 CAN 闪存内核示例、 但可以使用 F28003x 中用于 DCAN 的示例(在 C2000Ware 中、位于 driverlib\f28003x\examples\flash\flash_kernel_ex5_dcan_flash_kernel)作为起点并进行迁移。

    谢谢!

    SIRA