This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSADAP180TO100:controlCARD (控制卡)连接器的器件型号?

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSADAP180TO100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391074/tmdsadap180to100-part-number-for-the-controlcard-connectors

器件型号:TMDSADAP180TO100
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我要在此部分中搜索用于180引脚 controlCARD 连接器的2个双排母卡连接器的器件型号: TMDSADAP180TO100接口适配器| TI.com

我正在开发一个适配器 PCB 卡、这两个连接器可以正常工作、但事实证明、它们很难找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 c2000ware 中找到完整的设计文件:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_01_00_00\boards\controlCARDs\TMDSADAP180TO100\R1_1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、谢谢!

    对于任何查看器件的人、都可以找到器件型号:HSEC8-130-01-L-RA 和 L-RA-BL

    119 (最右侧的 HSEC8-160引脚)与121 (最左侧的 HSEC8-130引脚)的引脚间距离为21mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速跟进问题:controlCARD 是否可以使用这些连接器安装在 PCB 上? 我知道这类连接器旨在用作边缘连接器、但在 controlCARD 下方添加 PCB 会使设计产生一定的刚度。 是否有足够的间隙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    如果您想设计接受 controlCARD 的基板 PCB、 请考虑 https://www.ti.com/tool/TMDSHSECDOCK 中使用的连接器。  在这种情况下、controlCARD 将垂直插入基板。

    是否希望 controlCARD 水平插入电路板?