This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于支持 FSoE 的 EtherCAT 堆栈

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395331/tms320f28388d-ethercat-stack-for-supporting-fsoe

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

 我使用的是 TI 28388D。 我希望实现 EtherCAT 堆栈以支持 FSoE。

请告诉我可以在哪里找到它。

 提前感谢您的帮助。

此致、

Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    我们实际上并不为 F28388D 提供 EtherCAT 堆栈。 即使在使用我们的示例时、您也必须使用 Beckhoff ESC 工具生成堆栈。  

    我想这个问题应该针对 Beckhoff。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 C28388D 而不是 F28388D。 抱歉混淆。 总之、我想知道 TI 是否支持 FSoE 栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系 Beckhoff 询问这一问题、TI 不支持 EtherCAT 协议栈。  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

     我认为 TI 支持适用于28388D 的 EtherCAT 堆栈、但我不确定 TI 是否支持适用于28338D 的 FSoE 的 EtherCAT 堆栈。 如果您有任何信息、请告诉我。

    谢谢!

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供了 F28388D 的示例、但 EtherCAT 堆栈仍来自 Beckhoff。 我们没有 FSoE 的任何示例。

    此致、

    Ben Collier