This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:建议使用的调试器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1391323/tms320f28335-recommended-debugger

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: TMS320F2812

工具与软件:

您好!

   我正在我的现有项目中使用 TMS320F28335和 TTMS320F2812、并使用 Spectrum Digital 调试器(用于 TMS320F28335的 XDS510LC 调试器和用于 TMS320F2812的 XDS510PP PLUS)来刷写和调试代码。 我想从 Spectrum Digital 切换到 TI 推荐的调试器、请推荐我可以用于 TMS320F28335和 TMS320F2812的调试器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉,但我不能在下周查看。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我您的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XDS100v2、XDS110和 XDS200应该都适用于这些器件。

    此致、

    Ben Collier