This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:EEPROM 仿真:如果只使用一个扇区、我们在更新数据时是否需要擦除整个扇区?

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396446/tms320f2800135-eeprom-emulation-if-only-use-one-sector-do-we-need-to-erase-the-whole-sector-when-update-data

器件型号:TMS320F2800135

工具与软件:

大家好、团队成员:

当使用闪存至 EEPROM 并将一个扇区用作 EEPROM 时、 我们是否需要在更新数据时擦除整个扇区?

我知道、如果要在闪存扇区上写入数据、我们需要在写入之前擦除该扇区。 如果此扇区用作 EEPROM、并且我想更新日期(16位)、则不需要擦除此扇区、并且只能擦除一个字和写入一个字?

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    是的、由于仿真 EEPROM 位于闪存中、在写入之前擦除扇区的要求仍然有效。

    此致、

    Skyler