This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可执行代码不能正常工作

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392846/tms320f28379d-executable-code-does-not-working-properly

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

尊敬的团队:

目前、我们的可执行代码在现有全局变量(例如整数、浮点值、字符)中正常运行。 例如、ADCA 通道0经过正确映射、可测量 V_rms 并按预期运行。

然而、我们观察到、当声明了附加全局变量时、V_rms 测量的精度会受到影响、并且其执行精度不再像以前那样准确。

  就像 .text 一样、为.cinit 分配一些存储器

此致、

Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:  

    请提出一些解决方案以继续前进。

    谢谢您的问候  

    Siva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="567506" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392846/tms320f28379d-executable-code-does-not-working-properly

      就像 .text 一样、为.cinit 分配一些存储器

    [报价]

    可以、编译器会在使用全局变量时创建一个或多个段。 这些需要映射到某个存储器区域。 如果没有提到、您将收到警告、链接器会将它们映射到可用的存储器区域(这可能不理想)

    此致、

    Veena.