This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:写入 GPIO 端口时出现问题

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1392616/tms320f28388d-issue-when-writing-to-gpio-ports

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

今天、我在尝试设置 GPIO 引脚139时遇到了问题、方法是对 GPESET/GPECLEAR 寄存器中的位进行写入以响应变量的变化。 该引脚完全没有响应寄存器的变化、我最终计算出这是因为前面的函数通过 GPETOGGLE 寄存器切换 GPIO 引脚128。 在切换和设置或清除寄存器之间添加标称延迟后、引脚开始按预期工作。 这是预期行为吗? 请注意、所有寄存器写入都使用"="而不是"|="、因此不可能出现读取-修改-写入错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    GPIO 是否是有意切换的? 您不想只执行设置和清除吗?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    "对不起,我不知道该怎么说。" 是的、切换是有意为之:GPIO128提供一个外部窗口看门狗 IC 的服务、并在我的代码的后台循环中切换。 我发现、如果我在切换128后立即写入置位或清除寄存器的 GPIO139位、则139不会改变状态。

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    如果在工程属性中禁用编译器优化、您会看到同样的问题吗?

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    谢谢-优化关闭后、我看不到这个问题。 我没有记录原始设置是什么、但现在我无法返回重新创建故障条件。 无论如何、这个问题似乎已经解决、再次感谢大家。

    此致、

    解决了