This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:有关 C2000 MCU 上的 EtherCAT 和功耗的问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, TMS320F28P650SK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395380/tms320f28388s-questions-regarding-ethercat-and-power-consumption-on-the-c2000-mcu

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28P650SK

工具与软件:

您好!

我 当时在寻找一些建议、 帮助选择支持 EtherCAT 的低功耗 MCU 来控制电机。  TMS320F28388S 似乎是此类应用的理想选择。 但它在运行时会产生相当多的热量。 ~1W。

TI 是否有支持 EtherCAT 连接但产生更少热量的解决方案?

谢谢!
Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    F28P65X MCU 以更低的价格和更低的 功 耗支持 EtherCAT。 它的性能低于 F2838X MCU、但功耗应小于1W。

    我已经看到、运行 EtherCAT 示例+一些基本 I/O 操作时的功耗大约为~300-400mW。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提供的意见、这是很好的做法。 例如、 TMS320F28P650SK 似乎是不错的选择。

    我还有一个关于我们的申请的相关跟进问题。 能否将 F28P65X MCU 与 TI 的 MotionWare 软件结合使用?

    我们想通过此 EtherCAT 节点驱动无刷电机、所以我们正在寻找一种既能实现低功耗 EtherCAT 又能进行简单运动控制的解决方案。

    此致
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    过去几年中、我们已转向通过电机控制 SDK (MCSDK)发布电机控制软件: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    您将找到一些用于 F28P65X 的 BLDC 电机示例、这些示例通常与特定 EVM 关联。 有关详细信息、请参阅 MCSDK 用户指南。

    此致、

    Ben Collier