This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809-Q1:TMS320F2809PZA

Guru**** 2779495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395994/tms320f2809-q1-tms320f2809pza

器件型号:TMS320F2809-Q1

工具与软件:

尊敬的:

 脱机测试也失败。 接通电源后,电压都正常,不能下载完成,优点只能运行到6%左右。

更多详情请参考:产品退货: CPR241104805。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在此处的线程上提供该问题的详细信息?  

    此致、

    Delaney