This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:如何通过串行端口 SCI-A 对 CPU2闪存进行编程

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1395196/tms320f28374d-how-to-program-cpu2-flash-through-serial-port-sci-a

器件型号:TMS320F28374D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们正在启动一个具有双核 C2000 (TMS320F28374D)的新项目。 根据数据表和技术参考手册、CPU1似乎无法直接对 CPU2闪存进行编程。
我认为 CPU1可以对所有存储器区域进行编程、然后命令 CPU2从地址引导。

我们有一个外部 MCU、它通过串行端口 SCI-A 向 DSP RAM 发送预加载程序、从而更新现有的单核 C2000
发送预加载程序后、DSP 从 RAM 引导、MCU 将程序的其余部分发送到 DSP 闪存。

我的问题是、我是否可以使用相同的过程通过 SCI-A 端口更新 CPU2、方法是使用 CPU1将 SCI-A 端口所有权授予 CPU2然后进行复位?
或者、是否必须使用 IPC 命令将预加载程序或完整二进制文件从 CPU1发送到 CPU2、然后是通过 RAM 引导 CPU2的命令?

最好的餐馆
JM