This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:cmpss

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1396207/tms320f2800137-cmpss

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

你好、专家

负载

CMPX_HP 是输入电压。

CMPX_HP  电路是否有钳位二极管、可在输入电压大于3.3V 时钳位到3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    是的、所有模拟输入都具有钳位二极管。

    此致、

    哈迪