请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 工具与软件:
尊敬的 Champ:
对于数字电力输送应用、通常会看到运行控制环路、要么设计为使用以下 PWM 然后触发 ISR、要么设计固定频率(例如50kHz)、然后执行 一次控制环路。
客户常问的问题是、 每种方式的控制环路设计有哪些优缺点?
专家是否会明确解释两者之间的差异、或根据设计方法之一? 还是完全取决于用户的习惯?
谢谢。此致、
Johnny